2606-Gartnerが注目する2026年戦略トレンド:フィジカルAIは何を変えるのか

2606-Gartnerが注目する2026年戦略トレンド:フィジカルAIは何を変えるのか

Gartnerが注目する2026年戦略トレンド:フィジカルAIは何を変えるのか

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

世界的なIT調査会社であるGartnerは、2026年の戦略的テクノロジートレンドの一つとして「Physical AI(フィジカルAI)」を挙げています。これは、AIがデジタル空間の枠を超え、現実世界の機械や設備に組み込まれ、自律的に判断・行動する時代の到来を示しています。

製造現場、物流、自動搬送ロボット、ヒューマノイドロボットなど、さまざまな分野で自律機械の実用化が加速する中、AIは「認識する」だけでなく、「考え、行動する」存在へと進化しています。こうした変化の中で、フィジカルAIは研究段階を超え、実際の産業分野への応用へと移行しています。

自律型マシンが直面する中核的な課題

自律型マシンの基本的な動作ロジックは、人間のプロセスである
「認識(Perceive)― 判断(Think)― 行動(Act)」に例えることができます。

  • センサーが周囲の環境データを取得する(認識)
  • エッジAIがデータを処理・解釈する(判断)
  • 実行システムが実際のアクションを行う(行動)

これら一連の処理は、わずか数ミリ秒単位で完了しなければなりません。
特に高速で稼働する生産現場では、わずかな遅延であっても製品品質の低下や、安全上のリスクにつながる可能性があります。

こうしたリアルタイム制御を実現するためには、以下の2つの基盤技術が極めて重要です。

  • 高速インターコネクト
  • 高度な電力マネジメント

前者は膨大なデータをリアルタイムで転送できるかどうかを左右し、後者は限られたエネルギー条件下でも機械が持続的に稼働できるかどうかを決定づけます。

インターコネクト:自律型マシンを支える「神経システム」

自律型マシンは稼働中、膨大なデータを絶えず生成しています。

  • カメラからの映像データ
  • トルクセンサーからの力覚フィードバック
  • 関節位置のリアルタイムデータ

このような多様なデータをリアルタイムで高速収集・処理する必要があります。これらを統合制御システムへ高速に伝送する役割を担うのが、インターコネクト技術です。

複数のロボットが連携する生産ラインでは、マイクロ秒レベルの同期精度が求められます。

このような環境において、光モジュールは以下の点で大きな優位性を発揮します。

  • 高帯域幅
  • 低遅延
  • 高い耐干渉性

この3点を兼ね備えた光モジュールがマシン間の高速インターコネクトを実現する上で重要な役割を果たします。
さらに、SerDes技術と組み合わせることで、長距離伝送においても高い信号品質を維持し、分散システム全体の安定した通信を実現します。

こうした高速インターコネクトに加え、自律型マシンにはリアルタイムAI推論、低消費電力、小型設計といった要件も求められます。
アヴネットは、これらの複合的な課題に対応するため、NXPのMCX Nシリーズマイコンをベースとした「導入可能な(Ready-to-Deploy)」AIソリューションを提供しています。

これらのソリューションは、

  • 高効率
  • 高信頼性
  • 高い柔軟性

を兼ね備えており、機械学習アプリケーションの迅速な導入とエッジインテリジェンスの活用を支援します。

高性能処理プラットフォーム

Gartner’s Top 2026 Trend: What Is Physical AI Really Changing?
 

NXPのMCX N94xおよびMCX N54xシリーズのマイクロコントローラは、以下の特長を備えています。

  • デュアルコアの高性能Arm® Cortex®-M33プロセッサ
  • 最大150MHzの動作クロック
  • 最大2MBのフラッシュメモリ(ECC RAM対応)
  • 統合DSPコプロセッサ
  • eIQ Neutron ニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)

このNPUは、単一CPUコア比で最大42倍の機械学習推論スループットを提供します。これにより、プロセッサのウェイクアップ時間を大幅に短縮し、システム全体の消費電力を抑制します。低遅延と高エネルギー効率を両立する必要がある自律型マシンに適したプラットフォームです。

電力マネジメント:マシンの長時間稼働を支える鍵

2026年4月に北京で開催されたヒューマノイドロボットのハーフマラソンでは、消費電力に関する課題が浮き彫りになりました。約21kmに及ぶレースの中で、多くのロボットが以下の問題に直面しました。

  • 発熱の蓄積
  • バッテリー駆動時間の限界

中には、レース完走のためにバッテリー交換戦略を採用せざるを得なかったチームもありました。

この実例は、重要な事実を示しています。すなわち、長時間にわたる自律動作を実現する上で、消費電力は主要なボトルネックのひとつであるという点です。

バッテリー技術の進化は着実に進んでいるものの、長時間稼働を実現するための真の差別化要因は、効果的な電力マネジメントにあると言えます。

DVFSからAI駆動の電力最適化へ

動的電圧・周波数スケーリング(DVFS: Dynamic Voltage and Frequency Scaling)は、これまでコンピューティング分野において、性能とエネルギー効率のバランスを取るために広く活用されてきました。

  • 高負荷時 → 電圧と周波数を引き上げる
  • アイドル状態 → 周波数を下げる、またはスリープモードに移行する

近年では、よりきめ細かなDVFS制御を目指した新たなアプローチが注目されています。

  • 応答速度をミリ秒単位からマイクロ秒単位へと短縮
  • エッジAIベースの電力マネジメントとの統合

AIモデルがワークロードの需要を予測することで、システムは従来のような事後的(リアクティブ)な制御ではなく、先回りして電力状態を調整できるようになります。これにより、従来手法を上回る効率性の実現が可能になります。
 

インテリジェントな多層電力制御

エッジAIを活用した電力マネジメントシステムは、以下のような高度な制御を可能にします。

  • 複数のスリープ状態を状況に応じて動的に切り替える
  • 短時間の処理では高速復帰が可能な浅いスリープ状態を維持する
  • アイドル時には深いスリープ状態に移行し、消費電力を最大限に抑える

こうした制御を実現するためには、以下のレイヤー全体にわたる最適化が不可欠です。

  • ハードウェア
  • ファームウェア
  • ソフトウェア

自律型システムにおける電力管理の複雑性は高く、いずれか一つのレイヤーだけで解決できるものではありません。

コンポーネントからエコシステム全体の提供へ

高速インターコネクト(いわば「神経システム」)の実現や、高度な電力マネジメント(長時間稼働の鍵)の確立において、フィジカルAIの産業化は、コンポーネント単体にとどまらず、システム統合までを含む包括的なエコシステムに依存しています。

アヴネットは、電子部品ディストリビューションおよび技術サポートにおける専門性を活かし、以下を提供しています。

  • 技術選定から量産化までのエンドツーエンドサービス
  • グローバルなサプライヤーネットワーク

これにより顧客は、以下のような主要コンポーネントを迅速に調達することが可能になります。

  • 半導体チップ
  • 光モジュール
  • ワイヤレスモジュール
  • センサー

その結果、概念実証(PoC)から製品化までのリードタイムを大幅に短縮することができます。

 

 

 

お役立ちリンク

2606-Gartnerが注目する2026年戦略トレンド:フィジカルAIは何を変えるのか

2606-Gartnerが注目する2026年戦略トレンド:フィジカルAIは何を変えるのか

関連記事
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
支援ツールからリアルタイムの協働者へ: AI超音波診断が切り拓くエッジインテリジェンスの新時代
2026年11月15日
AIがクラウドベースの支援からエッジでのリアルタイム処理へと進化することで、医療現場に浸透し、医療従事者の認知的な負担を軽減する存在になりつつあります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AIクラスターが1.6T時代へ: GPUだけでは見えない、データセンターを支えるIP&Eの役割
2026年10月15日
演算用シリコンがシステム性能の上限を決める一方、IP&Eは、そのシステムが高負荷環境下でも安定して動作できるかを左右します。

2606-Gartnerが注目する2026年戦略トレンド:フィジカルAIは何を変えるのか

関連イベント
関連イベントはありません