2404-AI TRiSM 如何引領 AI 的未來

2404-AI TRiSM 如何引領 AI 的未來

AI TRiSM 如何引領 AI 的未來 - 建立信任、掌控風險、守護安全的智慧之源

Conceptual image of smart car in purple
AI TRiSM 如何引領 AI 的未來 AI TRiSM:建立信任、掌控風險、守護安全的智慧之源

最近,隨著生成式AI大模型ChatGPT的迅速發展,也引發了人們對於其風險的擔憂。生成式AI可能會改變企業的競爭和工作方式,但它也帶來了傳統控制無法解決的新風險。特別是與基於雲端的託管生成人工智慧應用程式相關的風險非常顯著且正在迅速發展。

在這樣的背景下,一個新詞“AI TRiSM”開始出現在大眾的視野。

什麼是AI TRiSM?AI TRiSM代表人工智慧 (AI) 信任、風險和安全管理。它是Gartner在2022年提出的一種人工智慧治理框架,旨在説明企業確保人工智慧模型的安全、可信賴、有效和公平。在AI、資料通信和圖形處理單元(GPU)迅速發展的今天,AI TRiSM框架的重要性日益凸顯。

AI 的“監察官”:助力AI發揮正向作用

在當今AI技術的迅速發展中,我們見證了從中國內的百模大戰乃至全世界的千模大戰,各種大規模AI模型的競相湧現。隨著這些AI模型變得日益複雜,它們的參數數量呈指數級增長,確保這些模型的透明度、公平性和可靠性變得尤為關鍵。特別是當企業集成協力廠商提供的AI模型和工具時,必須考慮到這些模型所依賴的大型資料集可能涉及的風險。此外,使用者可能會接觸到其他AI模型中的敏感性資料,這可能給組織帶來監管、商業和聲譽方面的後果。
 

How AI TRiSM is laying foundations of trust for the Future of AI

AI TRiSM作為一種全面的管理框架,在這個過程中發揮著重要作用,它幫助識別和緩解AI應用中可能出現的偏見、誤解和濫用等潛在風險。舉例來說,在圖像識別領域,AI TRiSM能夠説明企業識別和消除模型中的偏差,確保對所有用戶的公平性。在自然語言處理領域,AI TRiSM能夠説明防止模型被濫用或用於生成虛假資訊。同樣,在機器學習領域,AI TRiSM能夠確保模型的可靠性和有效性,如在醫療診斷領域,它能夠説明評估機器學習模型的準確性。

人工智慧TRiSM不僅涉及管理風險,還涉及負責任地、合乎道德地利用人工智慧的能力。它涉及一套綜合工具,用於先發制人地識別和減輕人工智慧帶來的風險,確保遵守透明度、安全性和隱私標準。

資料通信的“守護神”,築牢網路安全屏障

資料通信是現代資訊技術的核心。隨著5G和物聯網技術的發展,資料傳輸的速度和複雜性正在增加。隨著越來越多的設備和服務依賴於互聯網,AI TRiSM通過加密技術、網路監控和及時的安全回應機制,保障資料在傳輸過程中的安全。這不僅涉及到消費者資料的保護,也關乎國家安全和關鍵基礎設施的防護。

How AI TRiSM is laying foundations of trust for the Future of AI

AI TRiSM 提供了必要的工具和框架,以確保在資料傳輸過程中識別和管理風險。它有助於識別潛在的安全性漏洞,保障資料在傳輸過程中的安全性和隱私。

GPU的“保鏢”,助力GPU發揮最大潛力

GPU作為AI和深度學習的核心硬體,其性能和安全性對AI系統至關重要。尤其在處理大量資料和複雜演算法時。隨著GPU性能的提升,如何有效管理和保護這些資源變得至關重要。

AI TRiSM在GPU方面的應用包括優化處理器性能、監控和預防潛在的硬體故障,以及確保在資料處理過程中的安全。隨著AI模型變得更加複雜和資料密集,保證GPU的高效穩定運行對於加速AI應用的部署和推廣變得尤為重要。

AI TRiSM 在GPU領域的應用,主要集中在確保計算過程的安全性和優化GPU資源的使用。例如,在自動駕駛汽車中,AI TRiSM 可確保GPU處理的資料不受外部攻擊的影響,同時優化演算法以提高處理效率。AI TRiSM符合ISO 26262和ISO 21434等標準,分別關注最高級別的功能安全和汽車網路安全實踐。

結論

AI TRiSM在AI、資料通信和GPU領域的應用,是在快速發展的技術世界中保持平衡和安全的關鍵。通過在這些領域實施AI TRiSM,不僅能夠提升AI系統的性能和可靠性,還能保護使用者資料,維護網路安全,從而推動AI技術的健康發展。

據Gartner分析,到2026年,實現AI透明度、信任和安全性組織的 AI 模型將在採用率、業務目標和使用者接受度方面實現 50% 的改進。面對未來,AI TRiSM將繼續在這些領域中發揮關鍵作用,為構建一個更加智慧、安全和可靠的數字世界奠定基礎。

 

2404-AI TRiSM 如何引領 AI 的未來

2404-AI TRiSM 如何引領 AI 的未來

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
從輔助工具到即時協作者,AI 超音波設備開啟端側智慧新典範
2026年11月2日
安富利將繼續攜手生態系合作夥伴,推動 AI 從「輔助工具」進化為不可或缺的「即時協作者」,讓優質醫療資源更均衡、更高效地服務每一位患者。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
當 AI 叢集邁向 1.6T:別只看 GPU,IP&E 才是資料中心的「隱形匯流排」
2026年10月1日
運算晶片定義了效能的「天花板」,IP&E 則決定系統能否在極限負載下穩定運作。從 AEC 銅纜、LPO 光模組,到背板連接器與被動元件,正是 1.6T 時代資料流動的真正基礎。

2404-AI TRiSM 如何引領 AI 的未來

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar