还在担心上了年纪的父母在家独自生活吗?

还在担心上了年纪的父母在家独自生活吗?

还在担心上了年纪的父母在家独自生活吗?

senior couple having tea with green IoT icons overlay

新技术能帮助老年人继续独立生活。系统以传感器为基础,使用了复杂的分析方法,能发现紧急状况并在必要时呼叫求助。

许多工业化国家正进入人口老龄化阶段,这在许多不同领域引发了广泛的改变与难题。在应对由人口变化趋势而形成的各种困难时,环境辅助生活系统(AAL)能发挥重要作用。AAL是一些被并不显眼地应用在人们日常生活中,以各种方式帮助他们应对日常事务的智能技术的统称。AAL的主要好处在于让老年人得以尽可能长时间地、在其熟悉的环境中继续独立生活。这能极大地提高生活品质,并将这种高水平保持到老。

广泛用于辅助环境生活系统中的各种解决方案

打造适合老年人的家居生活可以从相对简单的解决方案入手,例如遥控遮光帘和百叶窗,或控制灯光的运动传感器,以及通信和紧急呼叫系统、助行器、炊具自动关断或火警等家庭安全系统和重体力活动技术辅助设备等其它解决方案。智能家居解决方案也能帮助长者,例如在打开窗户时自动关闭暖气等。检测紧急状况并自动呼叫求助是更复杂的挑战之一。

危险情况自动检测

例如,以公司名命名的“easierlife”系统使用了设在门上的接触传感器和分布在家中各处的运动传感器。传感器与基站无线连接,并通过手机网络与用户智能手机上的应用程序通信。此系统使用智能分析方法来处理住户在家行为的相关数据,使其能自动检测危险情况,例如早晨住户未在正常时间起床、散步后长时间未归,或在浴室中停留长达数小时等。这种情况下,系统会自动向帮助者的手机发送通知信息。

判断健康状况的改变

要判断住户的健康状况,可以用佩戴臂环的方式,监测他们坐、走、站等行为,以及在家中所处的位置。臂环与所谓的信标(beacons)共同作用,这些安装在墙上的小型发射装置起到位置追踪器的作用。通过它们采集到的数据在云端应用中进行分析。系统通过这种方式了解住户每天的日常活动,侦测行为模式的改变,从而能确定其中重要的变化。举例而言,这意味着如果住户在卧室中躺了两小时,他/她可能仅仅只是在睡觉;但如果他/她在浴室中躺了两个小时,系统将通知指定的帮助者这一可能的紧急状况。此解决方案不仅能在发生跌倒等严重的紧急状况时提供协助,还能根据日常活动的各种细微差异来推断出个人健康状态的可能变化。例如,这可能包括老年人吃饭的频率,或他/她多长时间会小憩片刻等。这种系统不仅能确保对紧急状况的快速反应,还能给用户更大的安全感 – 这是晚年生活能在更熟悉和更热爱的家中度过的重要先决条件。

据世行近期的一份报告显示,东亚正迅速老龄化,且其规模大于史上任何其他地区。东亚地区生活的65岁及以上老年人超过2.11亿,仅中国就有1.3亿。面对迅速老龄化的人群,政府正加速推进医疗保健体系的改善,以期解决这一日益迫近的危机。               

这也为私营和公共部门的企业提供了机会,得以针对老年人居家养老开发和调配产品、系统和服务。如上所述的各种新技术让我们得以远程监控在家或外出的老人,并控制他们所居住的环境。

 

还在担心上了年纪的父母在家独自生活吗?

还在担心上了年纪的父母在家独自生活吗?

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从辅助工具到实时协作者,AI超声设备开启端侧智能新范式
2026年11月2日
随着端侧AI在超声、内镜、可穿戴监护等场景中持续渗透,安富利将继续携手生态伙伴,推动AI从“辅助工具”进化为不可或缺的“实时协作者”
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻
2026年1月12日
4D成像雷达与摄像头、激光雷达的智能融合,将创造出更安全、更可靠的自动驾驶体验。

还在担心上了年纪的父母在家独自生活吗?

相关活动
移动医疗的应用和设计
Date: 2020年7月22日
Location: 网络研讨会