2412-边缘AI来袭:安富利助力工业设备 独立思考

2412-边缘AI来袭:安富利助力工业设备 独立思考

边缘AI来袭:安富利助力工业设备 “独立思考”

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

在万物互联、数据激增的新时代,我们正站在工业4.0 “黄金时刻”的前沿。边缘AI作为推动工业智能化转型的核心力量,正在以惊人的速度崭露头角,成为实现更高效、智能化生产的关键引擎。尤其值得注意的是,“边缘AI小模型”的崛起,正引领着这一变革走向更广阔的应用领域,开启了设备自主“思考”的新时代。


边缘计算:让机器“大脑”变得更聪明、更快捷

在传统工业中,我们习惯于将数据传回云端分析、处理,再返回指令给机器。这种做法虽然很安全,但延迟较高,就如同打电话给技术支持,往往需要等待一段时间才能得到答复。试想如果生产线停机了,你能忍得住这段“空白期”吗?

这一问题如何破?很简单,升级你的设备大脑——让它直接在现场做决定!这就是边缘计算的优势所在,它把计算任务从远程服务器“搬到了”设备旁边,实时处理数据,瞬间响应。

但仅仅这样还不够,如果我们让边缘计算变得更“聪明”一些呢?能否发挥大模型的潜力?提到大模型时,很多人可能会想到像ChatGPT这样的大型AI系统,它们需要数百万甚至数千万的数据样本,以及强大的算力和大量能源,这些因素往往让人望而却步。那么,对于中小型企业,或者那些需要特定产品监控的应用场景,怎么办?你难道真的要从每台机器采集上万条数据?

不用担心,安富利在这里给你带来了“黑科技”!


训练AI,不再是大数据的专属派对

安富利的欧洲半导体专业部门Avnet Silica,与Deep Vision Consulting合作开发了一种深度视觉检测(DVI)系统,实现了在边缘训练AI模型的梦想。与传统的AI训练方式不同,DVI系统能够利用生产线上的少量样本数据,在边缘进行训练和优化。这些训练仅限于被检查的特定产品,就像教一个孩子学会识别水果,给他看几种水果,他很快就能分辨出橙子和苹果的区别。这种方式不仅节省了数据采集的成本和时间,还能高效、准确地完成任务。

DVI系统基于NXP的 i.MX 8M Plus和i.MX 9应用处理器,其中内置了NXP的神经处理单元(NPU)。NPU是一种专门优化的硬件单元,能够高效地执行深度学习任务,支持AI训练和推理。

边缘AI最具潜力的应用之一就是预测性维护。传统的维护方式往往依赖于周期性检查,或者在设备故障后才进行修复,这种方式既浪费了人力物力,又可能导致不必要的停机。例如,在电机和风扇等关键设备上,边缘AI可以通过对振动频率、温度变化等信号的实时分析,预测设备的潜在故障并提前发出警报。这样,企业可以及时安排维修,避免了因设备故障导致的生产线停工和高昂的维修费用。

当然,对于持续在线预测性维护而言,视觉技术是至关重要的一环。DVI解决方案中所使用的图像传感器和镜头主要在可见光谱范围内工作,但该设计也支持使用红外、紫外线或X射线传感器。该系统会根据所检测样品的图像计算异常分数,表示缺陷的严重程度。用户可以根据定义的“好”与“坏”标准,或设定与故障发生之间的阈值,来调节系统的灵敏度。同时,图像可以被标注,以显示具体的缺陷位置和类型。


低功耗,边缘计算的永续命脉

尽管边缘计算带来了诸多好处,但其中一个永恒且不可忽视的话题便是:低功耗。从工业生产到个人消费,低功耗技术已经成为边缘计算不可或缺的一部分。

为什么“低功耗”在边缘计算中如此重要?一方面,边缘设备往往部署在离用户或机器较近的地方,很多时候它们难以接入稳定的电力供应。另一方面,很多边缘设备是需要24小时全天候工作的,如智能监控、工业传感器等,过高的功耗会导致频繁充电或电池更换,从而增加运维成本。

如何实现边缘计算的低功耗?安富利的DVI系统解决方案基于NXP i.MX 8M Plus和i.MX 9应用处理器,这些处理器具有低功耗的特性,非常适合基于边缘的 AI 和机器学习应用。这种基于边缘计算的低功耗解决方案,不仅有效提高了AI模型的响应速度和处理能力,还为中小型企业提供了一个高效、可扩展的智能化工具。


结语:未来已来,智能制造不再是幻想

边缘AI,正在重新定义工业生产的智能化时代。从边缘计算到少量样本训练,再到低功耗的NPU加持,我们已经逐步进入了一个设备能自我“思考”、自动调整的新时代,机器不再只是“机械”的工作。未来的工厂,将不再是简单的生产线,而是一个拥有超级智能大脑的生态系统。

这一切的创新和改变,都为未来的智能制造铺平了道路。想象一下,当每台机器都能“预知”自己的故障,主动进行修复或警报,生产线将不再是单调的流水作业,而是一个智能、高效、自动化的未来工厂。如今,越来越多的如安富利这样的企业正在推动这一变革,让我们离“智能制造”的未来更近一步。
 

 

Helpful Links

2412-边缘AI来袭:安富利助力工业设备 独立思考

2412-边缘AI来袭:安富利助力工业设备 独立思考

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从辅助工具到实时协作者,AI超声设备开启端侧智能新范式
2026年11月2日
随着端侧AI在超声、内镜、可穿戴监护等场景中持续渗透,安富利将继续携手生态伙伴,推动AI从“辅助工具”进化为不可或缺的“实时协作者”
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
当AI集群冲上1.6T:别只盯GPU,IP&E才是数据中心的“隐形总线”
2026年10月1日
算力芯片定义了性能的“天花板”,而IP&E则决定了它能否在极限负载下稳固不坠。从AEC铜缆到LPO光模块,从背板连接器到被动器件,恰恰构成了1.6T时代数据流动的真实路基。

2412-边缘AI来袭:安富利助力工业设备 独立思考

相关活动
安富利/瑞萨电子人工智能在线研讨会
Date: 2020年7月15日
Location: 在线研讨会