2504-看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗

2504-看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗

看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

環境隱形智慧的作用

環境隱形智慧,是透過在各種產品中嵌入小型智慧標籤和感測器來實現。透過這些感測器,能夠提供大規模且成本可負擔的跟蹤和感應功能。產品和設備將能夠主動感知使用者的需求和意圖,提供個性化的服務。在整個過程中,人機交互將更加自然和無縫,並且無需用戶進行繁瑣的操作。 

從居家環境中的智慧家電自動調節,到生產製造中元件和機械的維護與管理,從零售商品對客戶的自主推薦,到貨物運輸和供應過程中的監測與服務,再到醫療設備對患者實現智慧化身體健康特徵檢測和護理,以及城市公共設施的智慧化管理,環境隱形智慧將在越來越多的領域發揮重要作用,説明提升企業產品製造與管理水準和公共設施的服務能力,也為人們的生活創造更好的便利性和舒適度。
 

多面相技術創新使環境隱形智慧進一步發展

環境隱形智慧依賴於超低成本、微型化的智慧標籤和感測器,同時需要系統設備和平臺能夠高效率處理大量的感測器資料,實現對環境和物體狀態的即時感知與分析,使設備可以主動預測和回應用戶需求。未來,具備環境隱形智慧產品所使用的感測器,將變得更加靈敏、精準和多樣化,能夠感知更多的環境參數和物體屬性。例如,除了溫度、濕度、位置、光學、壓力等感測器之外,未來還可能出現能夠感知氣味、材質等更複雜屬性的感測器種類。

要順利實現大量智慧標籤和感測器的資料產生、傳輸、分析處理和系統回應,離不開高效的通信網路支援。環境隱形智慧的聯接網路需要多種通信技術的創新與融合,如低功耗廣域網路(LPWA)、藍牙(BLE)、Wi-Fi、超寬頻(UWB)、衛星和蜂窩網路等。其中尤其值得一提的,是最新發佈的藍牙6.0技術版本,其定位性能提高到了釐米級別精度,而且安全級別更高,擁有更大的資料頻寬。藍牙6.0版本網路連接穩定性和傳輸範圍也進一步增強,同時更大程度地降低了功耗和減少了干擾與中斷。可以說這些技術的進步,能夠有效應對以往LPWA面臨的碎片化問題,為環境隱形智慧的發展提供更加穩定和可靠的網路支援。
 

The Invisible Force Improving the Way We Work and Live

通過網路彙集的大量感測器資料,會被即時發送到雲端進行分析和記錄。雲端平臺提供了彈性的擴展性、自動化的資源管理、快速的資料處理和豐富的應用程式介面,能夠快速回應不同應用需求。通過雲端計算平臺的資料儲存、資源分享、分析引擎和人工智慧技術,可以實現對監控資料的預測分析和綜合評價,並為決策提供科學依據。

在資料計算和分析的過程中,環境隱形智慧也將與人工智慧技術深度融合,實現更明智的決策和自動化操作。例如,通過機器學習演算法,設備可以自動學習使用者的行為模式和偏好,從而提供更加個性化的服務。

面對環境隱形智慧領域的發展契機,安富利致力於提供豐富的創新產品與解決方案。安富利推出的AVT9152  模組結合了BLE(低功耗藍牙技術)、LTE-M、NB-IoT和GPS技術,非常適合低功耗和小尺寸物聯網應用,並為物聯網產品開發提供了高度靈活性和可擴展性。
 

 The Invisible Force Improving the Way We Work and Live
AVT9152

安富利還提供了基於安森美智慧感知技術Hyperlux平臺 的多系列視覺感應產品, 可用於工業相機、機器視覺、生物識別等領域;在Ultra96-V2 開發板的基礎上,安富利設計了基於安森美Sensor的雙目攝像頭擴展子卡,該方案採用IAS圖像感測器模組,可顯著降低成像感測器相關應用開發的複雜程度,簡化嵌入式視覺應用的開發;為了讓設備本地具備強大的資料處理能力,安富利推出了創新的Edgeboard AI Box解決方案 。該方案採用無風扇設計和緊湊外形,接入環境隱形智慧系統後,可以在本設備上直接運行AI演算法,高效實現大量感測器資料的處理,實現系統運算分析性能和回應速度的提升,並且減少了對資料中心的依賴。

隨著多方面、多領域的技術創新與應用開發,相信環境隱形智慧將持續“潛移默化”地改變人們的工作和生活並且做到更好地融入。人們的工作和生活也將隨著環境隱形智慧技術的發展變得更加美好。
 

 

 

Helpful Links

2504-看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗

2504-看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗

相關文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
從輔助工具到即時協作者,AI 超音波設備開啟端側智慧新典範
2026年11月2日
安富利將繼續攜手生態系合作夥伴,推動 AI 從「輔助工具」進化為不可或缺的「即時協作者」,讓優質醫療資源更均衡、更高效地服務每一位患者。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
當 AI 叢集邁向 1.6T:別只看 GPU,IP&E 才是資料中心的「隱形匯流排」
2026年10月1日
運算晶片定義了效能的「天花板」,IP&E 則決定系統能否在極限負載下穩定運作。從 AEC 銅纜、LPO 光模組,到背板連接器與被動元件,正是 1.6T 時代資料流動的真正基礎。

2504-看不見的它,正改變著人們的生產效能和生活體驗

相關活動
Avnet/ Renesas AI webinar
Date: 2020年7月15日
Location: Webinar