Custom Meta Tags

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

トレーニング・イベント
関連イベントはありません

Articles Categories SEO Wrapper

AI(人工知能)

AI(人工知能) RSS FEED

 
 
AIは、大変革をもたらしています。特化型(弱いAI)であれ汎用型(強いAI)であれ、インテリジェントに稼働するシステムの設計は、簡単ではありません。当社のリソースをご覧になり、AIの世界の傾向、技術、および技術的知識に関する最先端の情報を入手してください。

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
支援ツールからリアルタイムの協働者へ: AI超音波診断が切り拓くエッジインテリジェンスの新時代
2026年11月15日
AIがクラウドベースの支援からエッジでのリアルタイム処理へと進化することで、医療現場に浸透し、医療従事者の認知的な負担を軽減する存在になりつつあります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AIクラスターが1.6T時代へ: GPUだけでは見えない、データセンターを支えるIP&Eの役割
2026年10月15日
演算用シリコンがシステム性能の上限を決める一方、IP&Eは、そのシステムが高負荷環境下でも安定して動作できるかを左右します。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
48V化が切り拓く新時代: ソフトウェア定義型車両を支える新たな電源基盤
2026年9月15日
2V電源アーキテクチャは供給可能な電力や効率の面で限界が見え始めており、自動車業界では将来の車両プラットフォームに対応するための新たなソリューションが求められています。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
モーターが“考える”時代へ Agentic AIが変える産業制御
2026年8月20日
Agentic AIを組込み制御アーキテクチャへ取り入れる動きが、産業制御のあり方そのものを変える可能性を持つ重要なトレンドとして注目されています。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
エッジAIの性能を左右するアナログ・フロントエンド(AFE)
2026年7月15日
信号取得の段階から高品質なデータ基盤を構築することで、AIはより正確で信頼性の高い判断を行い、さまざまな産業分野で、より高度で価値あるアプリケーションの実現を支えます。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
Gartnerが注目する2026年戦略トレンド:フィジカルAIは何を変えるのか
2026年6月1日
AIがデジタル空間の枠を超え、現実世界の機械や設備に組み込まれ、自律的に判断・行動する時代の到来を示しています。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AIスーパーコンピューティングを支える基盤とは ― GenAI時代に求められる電源設計と液冷技術の進化
2026年3月16日
AIコンピューティングの進展に伴い増大する電力面での深刻な課題に対応するためには、エンドツーエンドでの包括的な対応力の構築が鍵となります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
クラウド連携 × AIが切り拓く、スマート農業による持続可能な未来
2025年12月15日
「データで耕す農業」という新たなアプローチが、重労働中心だった農業を、判断と最適化に基づくスマートな産業へと進化させています。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AIが駆動する自動車革命の原動力
2025年10月15日
自動車業界においてAIは、単なる技術ツールではなく、未来の交通エコシステムを支える中核インフラとなりつつあります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
多機能ロボット革命を牽引するAIの力
2025年9月16日
多機能ロボット革命はすでに始まっています。そして、各業界のお客様が常に最前線で活躍できるよう、アヴネットはこれからも力強くご支援してまいります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AIの未来は“エッジ”にあり
2025年5月15日
AI技術が進化し、環境配慮が求められる時代において、エッジデバイスはよりインテリジェントな世界を実現する強力な推進力となります。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
目に見えない力が、働き方と暮らしを進化させる
2025年4月15日
環境知能分野における発展機会に対して、アヴネットは豊富で革新的な製品とソリューションを提供しています。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
エッジAI によるスマートファクトリー化
2024年12月16日
産業のスマート化への転換を推し進める中核的な力であるエッジAIは、瞬く間に頭角を現し、より高効率でスマートな生産を実現するための重要なエンジンとなっています。
未来への鍵をあけるAI
AI TRiSMがAIの未来のために信頼の基盤を築く方法
2024年4月23日
大規模な生成AIモデルであるChatGPTの急速な開発は、その無限の可能性とそれがもたらす重大なリスクの両方から、最近脚光を浴びています。
Industrial cloud platforms, the engine that improves quality and performance
メタバースを想像してみよう
2023年7月7日
バーチャルリアリティとフィジカルリアリティの融合。アイデアが発想され、生まれ、テストされ、強化されるイノベーションの坩堝......。 でも、メタバースって何?
ひまわりを認識する人工の眼
冷たく生気に欠けた機械が、複雑で生彩を放つ世界を「見られる」理由
2022年9月9日
私たちは、身の回りの情報の80%近くを視覚から得ています。 人間は、長い間、自分たちが住む複雑な世界を認識し理解するために、自分の目を頼りにしてきました。
自動車は手の中に
DMS:居眠り運転注意 - ドライバー監視システム作動中!
2022年7月11日
長時間にわたり高速運転をすると、眠気がさすことがあります。また、単調な道路で午後の暖かい日差しに包まれると、長時間にわたり高速運転をすると、眠気がさすことがあります。
インダストリーを手にする
IIoTとエッジ・コンピューティングで「ショートボード」問題をどのように解決しているか
2022年5月9日
工業生産プロセスでは大量のデータが生成されます。このデータを、不具合の予測、機器寿命の最適化、プロセス効率の向上などに有意義に利用するなら. .
 A manufacturing production line operating with autonomous robots
エッジコントローラは、インダストリアルIoTにバランスをもたらすのか?
By Philip Ling   -   2022年1月19日
エッジコントローラは、ITとOTのバランスが取れたソリューションを提供します。
artificial neurons
機械学習で市場に参入する方法
By Philip Ling   -   2022年1月12日
機械学習はAIの脇役と考える人もいるかもしれないが、産業分野では主役である。Avnet SilicaのMichaël Uyttersprot(AI/MLおよびビジョン担当マネージャー)に話を聞きました。
robotic arm using a laptop in a manufacturing environment
メーカーが今考えるべき将来のインダストリアルIoTの3つの流れ
By Philip Ling   -   2022年1月11日
製造業へのより大きなインパクトは、AIによって実現されるトレンドからもたらされるでしょう。OEMは、3つの分野でその影響を感じると予想されます。
man working in an industrial environment
インテリジェント状態監視のための高速ソリューション
2021年11月11日
小さなインテリジェントな状態監視プロジェクトは、IIoTへの素晴らしい入口を提供します。センシング、データ分析、デバイス管理を軽々とこなすモジュールが用意されています。
Circuit board
FPGA vs. GPU vs. CPU – AIアプリケーションのハードウェア オプション
2021年3月31日
フィールド プログラマブル ゲート アレイ(FPGA)は人工知能(AI)アプリケーションに多数のメリットをもたらします。画像処理装置(GPU)や従来の中央処理装置(CPU)と比較すると、�
Graphic of a digital eye with Avnet 100 year anniversary logo at the bottom right corner
人工知能を用いたマシン ビジョン システム開発の落とし穴Top10
2021年3月31日
マシン ビジョン(MV)と人工知能(AI)により、幅広い先端技術のアプリケーションで、価値の高い検査機能や解析機能が実現します。しかし、あらゆる高度な技術には、回避すべき落�
interior of autonomous car
自動運転ありきの開発でなければ実現できない
2020年3月6日
Learn how the state of automotive spans a variety of applications, from electrification to in-cabin AI.
Results Per Page: