202609-汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现

202609-汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现

汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现

Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare

智能汽车电气系统正在集体“升压”,48V为何是最优解?

随着电动助力转向系统、各类泵体、压缩机以及线控底盘执行器等大规模上车,传统12V电气系统已难以承载持续增长的功率需求。为突破这一瓶颈,全球汽车电气基础设施正加快向48V系统迁移。这不仅仅是电压数值的提升,而是涉及整车功率管理、能效优化及安全防护体系的系统性重构。
 

电压升级背后的全局考量

事实上,48V并非新生事物。早在2011年,德国汽车制造商就确立了48V电气系统的技术规范。不过受制于技术成熟度和成本因素,48V系统主要应用于启停系统、轻混系统及部分底盘执行机构,未能真正成为整车低压供电的主流标准。而近两年,随着特斯拉率先在Cybertruck中部署48V低压架构,蔚来ET9集成48V主动悬架,以及多家头部芯片供应商陆续推出面向48V的专用芯片组,这一技术路线正加速走向整车电气架构的核心主干。

为何是48V,而非更高的96V或直接上高压?

答案在于一个兼顾功率、效率与安全性的“黄金平衡点”。

从功率维度看,相较于12V系统,48V系统在同等电流水平下可提供四倍的可用功率,足以支撑线控转向、电动压缩机、大功率PTC等高功耗负载运转。从工程维度看,更高电压允许采用更细导线和更小连接器,直接带来线束减重、成本下探和舱内布置空间的释放——这对整车轻量化和平台化设计意义深远。

选择48V而非更高电压,关键在于安全法规红线:根据国际电工标准,60V DC通常被视为“安全特低电压”的限值。48V系统的标称电压远低于这一门槛,因此整车可免于高压系统所需的昂贵绝缘防护和接触防护成本。

现阶段,行业普遍采用48V主干加12V局部的混合架构,通过高效DC/DC实现上下兼容,让现有12V负载得以平稳过渡。而随着新一代执行器全面转向48V设计,12V的架构将持续收缩。
 

The Rise of 48V: A New Foundation for Software-Defined Vehicles


高压平台下的性能权衡

电压等级的提升,最先受到直接冲击的,是功率器件。

12V系统下,功率MOSFET的击穿电压规格通常在40V左右,留有一定裕量即可。而当母线电压跃升至48V,叠加上线束寄生电感产生的电压尖峰,器件实际承受的应力远超标称值。耐压规格必须从40V级跳升至75V甚至100V级。

与此同时,更高耐压通常意味着更高的导通电阻和栅极电荷,这将直接推高开关损耗和导通损耗。因此在48V系统中,功率密度提升带来的热管理挑战本就更为严峻——器件结温微小升高,都有可能对寿命产生显著影响。工程师不得不在耐压、效率与热可靠性三者间艰难权衡。

在此背景下,器件选型与性能评估至关重要。安富利作为全球领先的技术分销商和解决方案提供商,依托强大的原厂合作网络,能够提供覆盖车规MOSFET、栅极驱动器及智能开关的丰富产品组合与配套评估板,可协助客户轻松应对功率密度与热可靠性设计中的挑战。
 

冗余供电与功能安全的双重考验

48V架构的普及,将电池管理系统推上了功能安全的前沿。

锂离子电池的能量密度远高于传统铅酸电池,对过充、过放、热失控等故障极为敏感。BMS必须在全生命周期内精准估算SOC与SOH,任何偏差都可能直接威胁行车安全。而在L3级及以上自动驾驶场景中,转向与制动系统必须具备“Fail-Operational(失效可运行)”能力——即使主供电通路出现故障,系统也必须维持运转。这要求48V电源网络从传统的单路供电升级为双路冗余架构:通过电子保险丝(eFuse)实现负载分支的微秒级故障隔离,并配合理想二极管控制器完成主备供电通路的无缝切换,确保关键负载在单点故障下仍能持续供电。

更深层的变化在于,48V BMS不再是一个孤立的电池管理单元,而需与整车高压系统、区域控制器深度协同,实现双向能量流动与动态功率分配。这对采样精度、通信实时性和功能安全等级都提出了更高要求。为帮助大家加速设计,安富利已推出覆盖48V及高压BMS解决方案,致力于协助车企构建更高安全等级的可靠电源,让48V架构成为下一代智能电动出行的坚实基石。


结语:

48V迁移从来不只是电压数值的变化。它涉及功率半导体、电池管理、功能安全等系统能力的全面升级。如何在性能提升与安全冗余之间取得平衡,如何在成本可控的前提下实现平稳过渡,将是未来几年整车企业与供应链上下游共同面对的关键命题,也是48V架构能否真正从技术选择走向行业标配的核心所在。
 

 

202609-汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现

202609-汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现

相关文章
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从辅助工具到实时协作者,AI超声设备开启端侧智能新范式
2026年11月2日
随着端侧AI在超声、内镜、可穿戴监护等场景中持续渗透,安富利将继续携手生态伙伴,推动AI从“辅助工具”进化为不可或缺的“实时协作者”
Test image
test-in-1105
2026年11月1日
test-in-1105, let's see if it works....

202609-汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现

相关活动
安富利/瑞萨电子人工智能在线研讨会
Date: 2020年7月15日
Location: 在线研讨会