Custom Meta Tags

Category Page Switcher

APAC Nav and Training Switcher

培训与活动
未找到相关活动

Articles Categories SEO Wrapper

汽车和运输

汽车和运输 RSS FEED

 
 
从私人汽车到大型商用车队,运输业有着重大的技术进步,特别是在电气化和先进的驾驶员辅助系统领域。 探索我们的资源,了解最新的运输趋势和技术。

Test image
test-in-1105
2026年11月1日
test-in-1105, let's see if it works....
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车智能化狂奔的背后,一个现实挑战正在浮现
2026年9月1日
全球汽车电气基础设施正加快向48V系统迁移。这不仅仅是电压数值的提升,而是涉及整车功率管理、能效优化及安全防护体系的系统性重构。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
重新定义软件定义时代下的车辆架构
2026年4月1日
汽车产业正在经历的一场深刻转型—— 汽车正从以机械为核心的交通工具,演进为以软件定义的智能移动平台。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
巧妙分离电气通路与散热通路Q-DPAK顶部散热实现极致功率密度
2026年3月1日
样品免费申请中。英飞凌CoolSiC™ MOSFET 1200V G2系列适用于电动汽车充电、光伏、UPS、固态断路器、工业驱动及AI等领域。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻
2026年1月12日
4D成像雷达与摄像头、激光雷达的智能融合,将创造出更安全、更可靠的自动驾驶体验。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
AI赋能汽车技术生态:深度解析智能驾驶中的感知与决策技术
2025年10月15日
对于汽车产业来说,AI不仅是技术工具,更是未来交通生态的核心基础设施。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
从医疗保健、物流配送,到工业组装,AI如何引领多功能机器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵盖汽车、工业和商业应用的图像和深度传感器产品组合,为应对AI机器人时代的挑战提供了有力的软硬件支持。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
eVTOL助力“低空经济”蓬勃发展
2025年3月15日
从应用场景来看,未来eVTOL设备将主要用于城市间快速通勤、高效灵活的物流配送以及应急响应公共服务等领域。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
不止SiC,电动汽车中的“无名小辈”
2024年11月15日
SiC器件正在为电动汽车充电开启一个全新的时代,而无源元件如MLCC则为这一变革提供了坚实的支撑。通过合理选择和优化无源元件,可以进一步提升充电系统的效率、可靠性和性能。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
最潮的打工人,已经开始骑电单车了
2024年10月15日
安富利将借助在电动汽车充电领域的成功经验,围绕ADAS和高效EV充电器两大核心技术,为Ebike的普及和性能提升提供全方位的支持,让更多人享受科技的魅力,感受自由骑行的乐趣。
Integration of Multiple Technologies Heralds a New Era in Smart Healthcare
4D雷达:ADAS领域的新一代感知神器
2024年8月15日
高速NOA、环线NOA甚至城市NOA的不断普及,标志着L2+大范围落地的趋势正在加速。实现NOA的三种主要传感技术(摄像头、毫米波雷达和激光雷达),三种解决方案各有优劣,能够相互补充。
Conceptual image of smart car in purple
完善充电基础设施建设,引领可持续技术发展
2024年5月15日
充电基础设施作为电动汽车的“能量补给站”,其技术深度与成熟度直接关系到电动汽车的推广与应用。
Woman riding in self-driving car.
将毫米波波束成形引入新应用
By Steven Fireman   -   2024年4月9日
随着 5G 的推出和相控阵天线的帮助,30 至 300 GHz 的射频频谱,特别是毫米波频段,正在进入自动驾驶等应用领域。
Conceptual image of smart car in purple
电动汽车,电磁兼容的隐秘战场
By Avnet Staff   -   2023年7月15日
EMI可以导致电子产品运行不畅,发生故障或完全停止工作。EMI可以由自然或人为的来源引起。
Conceptual image of smart car in purple
数字接口正推动汽车产业的数据应用发展
By Avnet Staff   -   2023年7月15日
高速汽车网络连接独立的控制单元。本文比较了以太网、CAN和SPE的作用和规范,并探讨了最近实现区域网络架构的网络创新。
Conceptual image of smart car in purple
了解 EMI 和 EMC 在电动车中的重要性
By Avnet Staff   -   2023年7月15日
对电磁干扰和电磁兼容性的基本知识有深入的了解对任何汽车工程团队来说都是至关重要的。本文介绍了这些概念以及一些初步的检查表项目。
aircraft flying over city
电动汽车的未来何以永续?
2023年3月15日
每当谈及未来汽车行业的发展态势,“低碳环保”这一话题仍旧是焦点所在。目前,众多车企已将可持续发展作为重要的战略支点,其主要目的是为了减少资源消耗、降低废弃物排放。
electric car charging
Do you need to know more about vehicle electrification?
By Philip Ling   -   2023年1月4日
The POWER UP webinars from Avnet Silica dive deep into the world of electric vehicles. Watch this series of free webinars to learn more about what’s involved with vehicle electrification and charging.
Get your free copies of the EV Charging Infrastructure Design books
New, free design books deliver inside story on EV charging
By Philip Ling   -   2022年12月19日
EV charging infrastructure has the capacity to support many more suppliers at every stage in the supply chain. If you manufacture EV supply equipment, or are looking at the market opportunity, these new design resources are a must-read.
EV tractor and plow
When your next tractor is a Tesla
By Alessandro Mastellari   -   2022年12月5日
The promises of lower energy costs, increased productivity and greater reliability, and the pressures from emissions regulation, are driving rapid EV innovation in agricultural and other off-road equipment.
fireman attempting to extinguish car fire
How engineers cut development time in half for an EV fire warning system
2022年12月5日
Through rapid prototyping, Amphenol developed sensor modules that reliably detect carbon dioxide and hydrogen from cell decomposition venting for early warning of lithium cell thermal runaway.
hand reaching out
您知道碳化硅品质优值(Figures of Merit)的重要性吗
2022年10月15日
碳化硅半导体在电力转换设备中越来越普遍,特别是在电动汽车、太阳能和储能系统领域。本文回顾了它的各种应用,并探讨可用于器件比较的碳化硅品质优值(Figures of Merit)。
Point at a beating heart
冰冷的机器也能看到多彩的世界
2022年8月17日
在人工智能、物联网、云计算以及智能传感器技术的发展浪潮中,机器视觉或许将成为一颗明亮的“智慧之眼”
Point at a beating heart
“天外来客”碳化硅,价值几何?
2022年7月17日
在碳中和浪潮之下,在后摩尔时代的今天,以碳化硅为代表的第三代半导体已成为众多半导体巨头们的“兵家必争之地”。
two buisiness people exchanging handshake with SiC icons overlayed
近距离观测碳化硅的质量
2022年6月27日
碳化硅以既定的制造方法为基础,但需要全新的制造工艺。提高产量和降低成本取决于在每一阶段都实现最高质量。
Point at a beating heart
DMS:开车别犯困,我盯着你呢!
2022年6月19日
在人类可以放心地将“方向盘”交给驾驶工具之前,“人机共驾”将一直是汽车市场的最优选择。驾驶员监控系统是一种防止疲劳驾驶,智能判断、监控驾驶员驾驶行为的技术
mand holding testing equipment
鲁棒性测试对碳化硅供应链来说不可或缺
2022年6月10日
在高可靠性/可用性应用中,碳化硅半导体被视为新兴技术。本文解释了它们的优点,以及具有强大测试的端到端供应链如何使SiC成为安全的设计选项。
circuit board
使用宽带隙器件做电路设计时的注意事项
By Milan Ivkovic   -   2022年5月30日
碳化硅和氮化镓宽带隙半导体开关可以为功率转换器的能效带来进一步的提高。工程师应该知道,与Si-MOSFETS 和IGBT 相比,它们具有不同的次级特性。
WBG motor control
针对电机控制应用选择宽带隙器件
By Milan Ivkovic   -   2022年5月30日
当涉及智能控制应用时,我们需要冷静考虑是否从MOSFET或IGBT转换到宽带隙器件更有意义。如果答案是肯定的,那么方能决定采用碳化硅还是氮化镓。
electric vehicle dashboard
What does the future of automotive technology look like?
By Jamie Pederson   -   2022年5月9日
The automotive industry is becoming more technologically advanced at a fast pace from comfort and infotainment to advanced safety systems. This article explores the trends as vehicles become data centers on wheels.
Results Per Page: