2610 Custom Meta Tags

2503 Hero Banner

AMD製品に関連する技術ブログ

2610 Long Copy

<00_全体概要> VivadoでKR260のハードウェアデザインを作って動かしてみた!Ver.2025.2版

2026-10-19

2610 Long Copy - body

<00_全体概要> VivadoでKR260のハードウェアデザインを作って動かしてみた! Version2025.2版

本シリーズでは、AMD Kria KR260を対象に、
「ハードウェア設計 → Linux → FPGAアクセラレータ実行」までの一連の開発フローを、
実際に手を動かしながら体験できるように解説しています。
 

記事一覧

以下の順番で読み進めていただくと、理解が深まります。

全体フロー

このブログでは、以下の流れで作業を進めていきます。

各ステップの役割

01_XSAファイル生成

最初のステップでは、Vivadoを使用してカスタムハードウェアを設計します。
具体的には、PL(FPGAロジック)の構成を設計し、PS(CPU部分)との接続を設定します。
このとき作成したハードウェア情報は、XSA(Xilinx Support Archive)というファイルにまとめられ、
回路構成やクロック設定、メモリ配置、I/O構成といったシステム全体の情報が含まれています。
XSAは単なる出力ファイルではなく、その後のソフトウェア開発やLinux構築の起点となる重要なデータです。
本シリーズでは、このXSAを出発点としてすべての工程を進めていきます。


02_Yocto Projectソフトウェアコンポーネント作成

このステップでは、Vivadoで作成したハードウェア設計をもとに、KR260上で動作するLinux環境を構築します。
FPGA開発において、本工程は単なるOS構築ではなく、ハードウェア設計(XSA)をソフトウェア環境(Linux)へ反映させる重要な工程となります。
処理の流れは以下のとおりです。


① SDT(System Device Tree)の生成

まず、Vivadoで生成した XSAファイルを入力として、System Device Tree(SDT)を生成します。
SDTは、ハードウェア構成をソフトウェアから扱える形に整理したデータであり、Linuxがシステムを正しく認識するための基礎情報です。
この中には、CPU構成(Cortex-A53やRPUなど)、FPGAロジックの構成、メモリの配置、クロック設定、さらにはUARTやEthernetといった
周辺デバイスの情報、実行ドメインなど、システム全体に関する情報がまとめられています。
LinuxはこのSDTをもとにして各デバイスを認識し、ドライバを適切に割り当てていきます。
そのため、SDTは「ハードウェア設計をソフトウェアに伝えるための設計データ」として重要な役割を担います。 

② SDTの解析(gen-machine-conf)

生成したSDTはそのままではYoctoで使用できないため、次にこの内容を解析し、ビルドに必要な設定へと変換します。
ここで使用するのが、gen-machine-confです。
gen-machine-confはSDTを解析し、Yoctoで利用するためのMachine Configurationファイルを生成します。
このファイルには、ターゲットとなるハードウェアに関する情報、すなわちCPUアーキテクチャ、メモリ構成、起動方式、周辺デバイス構成などが記述されます。
Yoctoでは、このMachine Configurationによってビルド対象の環境が決定されるため、この設定はLinuxを正しく生成するための非常に重要な要素となります。
設定内容が誤っていると、起動しない、デバイスが認識されないといった問題につながります。

③ YoctoによるLinuxイメージ生成 

最後に、生成したMachine Configurationとインストールするパッケージ情報をもとに、Yoctoビルドを実行します。
これにより、KR260上で動作するLinuxイメージが生成されます。ここにはカーネルやルートファイルシステム、各種ドライバが含まれており、
実機でそのまま起動可能なOSとして利用できます。
さらに、このビルド工程では、アプリケーション開発に必要なsysrootも同時に生成されます。
sysrootにはヘッダファイルやライブラリが含まれており、Vitisでアプリケーションを開発する際のクロスコンパイル環境として利用されます。

03_Vitisプラットフォーム作成

YoctoによってLinux環境が構築できたら、次のステップとしてVitisを用いたプラットフォーム作成を行います。
VitisでアプリケーションやFPGAアクセラレータを開発するためには、単にハードウェア設計やOSが存在するだけでは不十分であり、
それらを統合した実行環境を用意する必要があります。この役割を担うのが「Vitisプラットフォーム」です。
このプラットフォームは、Vivadoで作成したハードウェア情報(XSA)と、Yoctoで構築したLinux環境を組み合わせて構成されます。
つまり、FPGA上で動作する回路と、CPU上で動作するOSを1つの開発基盤としてまとめたものになります。
Vitisは、このプラットフォームをもとにしてアプリケーションのビルドや実行を行うため、ここで正しく環境を構築することが重要です。
言い換えると、Vitisプラットフォームは「ハードウェアとソフトウェアを接続する実行基盤」として機能します。

04_Vitisアプリケーション作成

プラットフォームの作成が完了したら、その環境が正常に機能するかを確認するためにアプリケーションを作成します。
本シリーズでは、基本的な検証として「Simple Vector Addition」を使用します。
このアプリケーションでは、CPU側のホストプログラムとFPGA側のカーネルが連携して処理を行います。
具体的には、CPU側でデータを準備し、それをFPGAに転送して計算を行い、再び結果をCPUへ戻すという流れになります。

05_実機動作確認
最後に、作成したアプリケーションをKR260実機上で実行し、最終的な動作確認を行います。
この工程では、Yoctoで生成したLinuxイメージをSDカードに書き込み、ボードを起動します。
その後、Vitisで生成したバイナリや関連ファイルを実機に配置し、アプリケーションを実行します。
実行結果として「TEST PASSED」と表示され、正常終了を確認できれば、ハードウェア設計からOS構築、アプリケーション実行までの一連の流れが
正しく動作していることになります。
この実機確認は、開発したシステムが実際の環境で問題なく動作するかを検証する重要なステップであり、本シリーズの最終ゴールとなります。

 

2503 Grid Box Light - Blog

ブログ

AMDによる設計およびデバッグ手法のブログ、およびアヴネット社員によるAMD製品を用いた開発チャレンジのブログです。

2503 Grid Box Light - Kria

Kria

Kria SOMはアダプティブSoCデバイスを搭載しており、スマートカメラやエンベデッドビジョンなどに最適です。

2610 2503 Link Side Box

AMD製品に関連する技術ブログ