从辅助工具到实时协作者,AI超声设备开启端侧智能新范式
2026年11月2日
随着端侧AI在超声、内镜、可穿戴监护等场景中持续渗透,安富利将继续携手生态伙伴,推动AI从“辅助工具”进化为不可或缺的“实时协作者”
从医疗保健、物流配送,到工业组装,AI如何引领多功能机器人革新?
2025年9月15日
安富利提供涵盖汽车、工业和商业应用的图像和深度传感器产品组合,为应对AI机器人时代的挑战提供了有力的软硬件支持。
安富利推动IoMT医疗物联网创新,助力诊疗与保健模式变革与发展
2025年1月14日
作为技术创新领域的领导者,安富利将继续探索IoMT的无限可能,为构建更智能、更互联的医疗保健未来贡献力量。
多技术融合,开启智慧医疗新时代
2024年6月14日
安富利在智能健康领域,提供一系列传感、处理和嵌入式技术,这些技术能够为医疗设备制造商、健康科技公司以及其他需要智能健康解决方案的企业提供支持,助力优化医疗流程,并促进�
量化心跳,为健康护航
2023年10月15日
近距离了解心率检测仪,特别是光学心率检测仪的相关技术,应用和发展
从血氧仪的普及,看可穿戴健康诊疗设备的发展和挑战
2023年2月15日
据预测,可穿戴健康技术市场将成为未来十年最大和增长最快的市场之一。可穿戴健康技术有可能颠覆一些平行市场,同时大大降低医疗成本。
物联网已为虚拟临床试验的时代做好准备
By
Philip Ling
-
2023年2月15日
临床试验需要时间和金钱,但也需要参与者和大量数据。物联网现在正被用于虚拟从参与者获取数据,并在数字领域进行临床试验。
以超低功耗预算来设计可穿戴装置的七大策略
By
Philip Ling
-
2023年2月15日
可穿戴装置的设计要求在嵌入式系统中是独特的。设计工程师无法自由地以尺寸换取重量,或是以性能换取功率。
可穿戴式诊断装置:设计的挑战和机会
By
Karen Field
-
2023年2月15日
从保留小尺寸规格和保持较低的系统功率要求,到注重数据的完整性和降低成本,可穿戴式诊断装置的设计领域充满了复杂性。
集成电路在医疗设备中的应用及其趋势
2022年11月15日
依托于电子信息技术的治疗和监护手段越来越先进,也使得医疗电子产品在智能化、微型化和实用化等方面得到了长远发展。
Are wearables the killer app for energy harvesting technology?
By
Karen Field
-
2022年10月13日
As wearable devices grow in popularity, so does interest in energy harvesting technology as an alternative to battery power. Experts say it shouldn’t be an “all-or-nothing: proposition.
BCG传感技术,让你听到自己的“心”声
2022年5月23日
类似BCG设备这样的无感知、轻管理的专业级医疗终端,也势必将在未来的智能传感、智慧生活、智慧医疗浪潮中占据一席之地。
FPGA、GPU 与 CPU – 人工智能应用程序的硬件选择
2021年3月31日
现场可编程门阵列 (FPGA) 为人工智能 (AI) 应用带来了许多优势。图形处理单元 (GPU) 和传统的中央处理单元 (CPU) 相比,孰优孰劣?
后疫情时代,医疗电子市场的支点在哪里?
2020年9月1日
新冠疫情彻底激活了医疗电子市场,也促使人们痛定思痛,去思考未来如何强化医疗领域的基础设施建设,做到未雨绸缪
未来的“战疫”,如何打得赢?这四个故事告诉你~(下)
2020年6月1日
Opportunities are already emerging from the COVID-19 pandemic. While grasping these opportunities is no simple task, we can learn from the success stories of the recent past.
未来的“战疫”,如何打得赢?这四个故事告诉你~(上)
2020年6月1日
The idea of using IoT technology to deploy healthcare resources more efficiently, to cover a wider population and to provide more convenient treatment services, has gained traction.
还在担心上了年纪的父母在家独自生活吗?
2017年9月10日
新技术能帮助老年人继续独立生活。系统以传感器为基础,使用了复杂的分析方法,能发现紧急状况并在必要时呼叫求助。
重新定义智能时代HMI
2017年8月28日
看看智能技术的普及程度,很难想象它们只是近期才出现的。尽管令人印象深刻,我们所看到的也不过是冰山一角。世界各地的科技巨头正推动智能技术快速发展,开发更加智能化的系统